This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:绝对最大输出电压

Guru**** 2625265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739178/tps22810-absolute-max-of-vout

器件型号:TPS22810

尊敬的所有人:

您是否能够教授 Vout 'in (VIN + 0.3、20)'的最大绝对值的含义?

下面是我的理解、

> 我们需要使用较小的值、该值的"VIN+0.3"或"20"取决于条件。

>如果 VIN = 20V、则此最大额定值仅为20V。

>如果 VIN = 10V、则此最大额定值为10.3V (10+0.3V)。

详细信息>  如果 VIN = 19.9、则此最大额定值为20V (而非20.2V)。

我的理解是否正确?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山本-圣、您好!

    是的、您的理解是正确的。 在这些条件下、Vout 绝对最大值的行为与您描述的相同。

    谢谢、

    黄亚瑟