请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24259 您好!
我有一个包含单节2A USB 充电器 BQ24259的项目。
我的 IC 设置:PSEL =低电平、OTG =低电平、RILIM = 200 Ω、由外部5V 电压源供电。
在数据表中、我可以看到快速充电电流在恒定电流阶段是恒定值(默认情况下为2048mA)。 我注意到、当电池电压接近4、4V 时、我的电路中的电流会降至2A 以下。
是否应在整个恒流阶段控制快速充电电流?
正在等待回复。