This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3907:LDO 的最小输入电容

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737985/lp3907-minimum-input-capacitance-for-the-ldos

器件型号:LP3907

大家好、

对于 VINLDO1和 VINLDO2、为器件指定的最小输入电容是多少? 我找到了开关电源的这些信息、但没有看到 LDO 的这些信息。

感谢您的支持!

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jared、
    我已将您的问题转发给该部件的产品专家。 您应该很快得到响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    参数表假定 LDO 的输入电容器为1uF、如上表7.6所述、因此这可以被视为最小值。

    LDO 的输入电容器主要需要支持足够快的负载瞬态、以受输入走线电感的影响、但也可以降低可能耦合到输入的噪声。 因此、它可以根据特定应用进行调整。

    此致、

    Rick S.