This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738985/bq76940-bq76940

器件型号:BQ76940

你(们)好。 关于您的评论:"...  此外、请注意高电流路径的基准的构造和连接、"接地"基准可以随着短路而显著变化..." 是否可以使用右束带将 GND 接地(BAT-)? 在 EVM pdf 文件中、存在网络连接(7.2.3页44)、因此我也使用了网络连接。 在随附的文件中、网带在 PDF 和 JPG 文件中以圆圈突出显示。 这不会导致问题(发生短路时微控制器复位)、对吧?

感谢您的 consideration.e2e.ti.com/.../LFP.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arash、
    网线是控制连接的绝佳方法、它应该工作良好。 内部信令以 GND 为基准的 MCU 应该良好。 对于低侧开关、您必须在 PACK-和其他 GND 基准信号之间实现隔离。 如果您有一个以 PACK 为基准的通信端口、则该通信端口需要隔离。
    我注意到原理图中的 e1、这在产品中是一个坏主意、因为任何污染都会绕过 FET。