This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:采用电流感应电阻器而不是 CT。

Guru**** 2534600 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733664/ucc28070-adopt-current-sense-resistor-instead-of-ct

器件型号:UCC28070
主题中讨论的其他器件: UCC28180

您好、John、

我不明白为什么我不能再提出进一步的问题? 每个发布的单个都只能获得一次答复?

我的问题很简单、我们是否可以放置 RC 滤波器来降低开关噪声? 您有没有尝试过这种方法? 性能是怎样的? OPAMP 需要更多的空间、成本不是首选。

请给我您的评论。

非常感谢。

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    在 UCC28070中使用一个低欧姆值电流感测电阻的挑战是、感测到的电压将过低、信噪比将很低、这将影响 PFC 级的 PF 和 THD。

    如果 CS 信号的幅值较低、那么在 CS 信号上添加 RC 滤波器几乎不会带来任何好处。

    我们认识到运算放大器是一种更昂贵的解决方案、但需要保持 PF 和 THD 性能。 UCC28070针对性能至关重要的高功率应用。

    UCC28180是一个替代选项、设计为使用低欧姆电流感测电阻。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    如果您没有其他问题、我将关闭此主题。 如果我回答了您的问题、请按"解决"按钮。

    此致

    Peter