This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:M/S 模式下的 RSN/RSP 连接

Guru**** 2532570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738966/tps543c20-rsn-rsp-connection-in-m-s-mode

器件型号:TPS543C20

大家好、

我们在主/从模式下使用2个 TPS534C20进行设计。

是否可以将从器件的 RSN/RSP 引脚保持连接到输出?

我知道、它们应该保持悬空、但我们有多种变体、一种变体需要使其与 VOUT 保持连接(更容易布局):它是否会产生一些问题?

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    是的、您可以使用串联的零欧姆电阻器将 RSP/RSN 信号路由到输出、然后不要安装这些电阻器。 此外、我建议将这些感应线路与主线路类似、例如不靠近开关节点噪声耦合、接地平面/岛屏蔽这些线路。

    套件