This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18501Q5A:CSD18501Q5A 因模具毛边而导致导联褪色

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738630/csd18501q5a-csd18501q5a-discoloration-on-the-leads-with-mold-flash

器件型号:CSD18501Q5A

对于上述照片、发现引脚上出现了变色和氧化斑点堆积。

我可以对这些问题进行解释吗?  

谢谢

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    感谢您联系 TI。 我已经与我们的封装团队分享了这一点、以获取他们的意见。 我将在获得更多信息后立即更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    我与包装团队进行了核对。 答复如下。

    不确定是否从密封的真空套件中新鲜流出。
    否则、一些磨砂镀锡涂层会氧化、这是正常现象。 但是、这不是问题、因为安装这些器件将使用焊锡膏、焊锡膏的助焊剂将清洁并去除这些类型的氧化物。