This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:器件的 SafeTI 等级是多少?它可以用于哪些 ISO 26262应用?

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739086/tps65381a-q1-what-safeti-level-is-the-device-and-in-which-iso-26262-applications-can-it-be-used

器件型号:TPS65381A-Q1

 TPS65381A-Q1是否是 ASIL-D 电源 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的问题已转发给负责的工程师、您将从那里获得答案、谢谢

    图莫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    几乎没有任何 IC 本身可以成为 ASIL-x、ASIL 是一种系统级认证。  专为 ISO 26262开发的 IC 或在考虑功能安全特性和功能的情况下、有几种不同的类型。   

    第一种情况是专门具有功能安全特性的器件、可帮助客户设计功能安全系统、 该 IC 基于 假设的应用进行了全面的安全案例分析、然后根据该用例的假设对 IC 进行评估、以查看 IC 的 ASIL 等级将有助于支持哪些应用。    在 这种情况  下,对于 SafeTI 器件,您将在 www.ti.com/safeti 上看到它是具有特定 ASIL 等级(SEooC) www.ti.com/.../SafeTI-26262.html 的 SafeTI-26262。

    第二种情况是专门具有功能安全特性的器件、可帮助客户设计到功能安全系统中、 但它没有基于假设应用的完整安全案例分析、然后根据该用例的假设对 IC 进行评估、以了解 IC 的 ASIL 等级将有助于支持什么。   这些是 SafeTI-QM 器件 http://www.ti.com/ww/en/functional_safety/safeti/SafeTI-Quality-Managed.html 。  

    对于 TPS65381A-Q1、它是与 ISO 26262目标 标准版本并行开发 的、没有特定的 SEooC 安全案例分析、因此它是 SafeTI 计划的一部分、用作 SafeTI-QM 器件。  它具有许多特性和功能、可帮助客户将其用于 旨在获得 ISO 26262和 IEC 61508认证的应用。  它 已在 符合 ASIL-D 标准的应用中使用和认证  作为 此器件 SafeTI 设计包的一部分、它提供了所有文档、让您评估其是否适合您的特定应用、例如安全手册和安全分析报告(具有 FIT 模型的 FMEDA、引脚 FMA、DFA、DFMEA)。  在您检查器件是否适合您的应用需求后、FMEDA 允许客户根据器件的 ISO 26262重新计算指标、从而准确地确认对目标 ASIL 级别的支持。  因此、通过第8部分的第13条(基本和中级硬件组件的硬件认证)、该器件可支持进入 ISO 26262系统。  

    在 SEooC (上下文外的安全元素)中包含所有 IC (无论是 SafeTI-26262 ASIL-x 还是 SafeTI-QM)的情况下、客户始终必须检查其对 IC 的特定用途和 IC 的功能是否满足其所用特定系统的要求。