This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62097:数据表布局示例

Guru**** 2501665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62097

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737407/tps62097-datasheet-layout-example

器件型号:TPS62097

数据表中有一个 TPS62097布局示例、图32。

在该图中、AGND 引脚连接到输入电容器。  

我认为输入电容器 GND 具有较大的噪声、不是 AGND 连接点的最佳选择。 因此、我认为最好将 AGND 引脚连接到器件下方的模式电阻器、SS 电容器、FB 电阻器和 PGND 引脚、而不连接到输入电容器。

你对我的想法有什么看法?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sasaki-San、

    我们建议不要在此 IC 的器件下方连接 AGND 和 PGND。 这会增加敏感 AGND 引脚的噪声
    请遵循布局

    谢谢
    Sabrina
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sabrina - San、

    感谢您的回答。
    我想知道为什么在该器件的器件下连接 AGND 和 PGND、AGND 引脚噪声会增加。 是否有任何特殊因素?
    噪声电平是否大于输入电容器 GND?

    我认为其他几乎器件的 AGND 引脚连接到器件下方的 PGND 和散热焊盘。

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki-San、

    此器件采用这种设计方式。 PGND 引脚的噪声相当大、当连接到器件正下方时、它可能会影响 AGND 引脚。 因此、我们建议将它们连接到远离输入电容器的位置。

    谢谢
    Sabrina
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sabrina - San、

    感谢您的回答。
    我知道 TPS62097 PGND 引脚的噪声相当大。  
    但是、我认为输入电容器 GND 噪声大于输出电容器 GND。 因此、一般来说、我认为输出电容器 GND 比输入电容器 GND 更适合连接 AGND。

    但是、您是否建议输入电容器点、因为输出电容器 GND 靠近 PGND 引脚、对吗?

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki- San、

    是的、你是对的

    此致
    Sabrina