This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:UCC28951-Q1

Guru**** 2532810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738898/ucc28951-q1-ucc28951-q1

器件型号:UCC28951-Q1

你好,先生

我已连接直流/直流 convertere2e.ti.com/.../power-circuit-.pdf 的电源电路

在初级侧,我使用了部件号为 C3M0065100K 的慕斯器件 MOSFET (QA、QB、QC、QD),其中有四个引脚。 我的疑问是、我是否必须将 MOSFET 的栅极源极引脚短接至 QA MOSFET 的电源引脚、正如我在电源电路 pdf 中所画的那样。 如果需要任何更改、请更正我。

谢谢、此致

Rajashekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajashekar、

    我们下周再见。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rajashekar

    C3M0065100K 器件提供两个源极引脚。 一种是电源引脚、其中大部分电流从器件流出。 另一个源极引脚是栅极驱动器引脚、用于获取栅极驱动电流。 这样做的主要原因是为您提供一种方法、使您能够消除源极引线电感中产生的电压问题、从而降低栅极驱动的质量。 这两个引脚短接在一起会产生什么影响、这正是您必须向器件制造商提出的问题-很抱歉、但我无法在这里给出确切的答案。

    此致
    Colin