This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:充电电流变化

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735754/bq24171-charge-current-variation

器件型号:BQ24171

您好!

我们使用的是容量为3200mAh 的单节锂离子电池。 并使用5V 电源以650mA 的充电电流为电池充电。

当电池充电时、我们可以看到直流输入电流和充电电流随40-50mA 的差异而波动。 您能告诉我们这种行为的原因吗?

谢谢、

Sivaraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sivaraj、

    您能否提供详细的测试设置和测试条件?
    2.是否连接了任何系统负载?

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sivaraj、

    我们没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    我们解决了这个问题。 输入电压出现一些振荡、导致电流波动

    谢谢、
    Sivaraj