This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:UCC28740反激式转换器稳定性分析

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, TL432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737903/ucc28740-ucc28740-flyback-converter-stability-analysis

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件: TL432

大家好、  

实际上、我正在对使用 UCC28740控制的多输出反激式进行稳定性分析、反馈是通过使用并联稳压器(TL432)和光耦合器的2类补偿网络获得的。

为了完成此研究、我需要 UCC28740内部调制器和多输出反激式转换器的传递函数。

如果您能帮助我解决这个问题、我们将不胜感激。

谢谢你

Yassine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yassine,

    感谢您关注 UCC28740反激式控制器。

    下面是一个介绍单输出设计的传递函数的演示:

    e2e.ti.com/.../UCC28740-Feedback-Loop-_2600_-Compensation-Design.pptx

    此演示文稿采用原生.pptx 格式、因为它使用"动画"来阐明一些概念。  如果转换为.pdf、这些值将丢失。  因此、您也必须在演示模式下查看它、因为在编辑模式下打开文件时、动画不起作用。  

    对于多个输出、这是我可以在该主题上找到的唯一帮助文件。  

    对于多输出设计、我们通常(通过匝数比转换)将所有输出的参数指代为单个显性输出、并从该输出进行设计。  我想其他输出上的扰动必须指正在调节的扰动。

    我希望这有助于您进行分析。  

    此致、

    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    感谢您的快速、清晰的回答。

    首先推导出所有4个调制区域的开环传递函数。 我有一些需要澄清的问题:

    -幻灯片11: 用于调制器+设备传输功能。 对于 FM 控制模式、IP/Ipmax 比率是清晰的、但对于 AM 区域、比率不是很高。 VCS_max 应该是 CS 引脚上 Ipmax 的图像?

    -幻灯片12:忽略输出电容的 ESR 值会影响结果。

    感谢您的支持