This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:Vina

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63020, TPS63805, TPS63070, TPS3839

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738185/tps63020-vina

器件型号:TPS63020
主题中讨论的其他器件: TPS63805TPS63070TPS3839

您好!

我想将 TPS63020的 UVLO 调节为3V。 我能否在 VIN 和 VINA 之间放置一个分压器? 我想这取决于控制级的电流和电压要求以及 VIN 和 VINA 之间的内部串联电阻。

谢谢

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    VINA 提供多个内部电路、不建议在 VIN 和 VINA 之间具有较大的电压差。
    您可以在 EN 引脚上放置一个分压器来模拟 UVLO。

    请查看此应用手册 :www.ti.com/.../slyt730.pdf

    TPS63805具有精确的 EN 特性。

    此致、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julian:

    TPS63020上的 EN 功能有多精确? 数据表将 EN 引脚的最小 VIH 指定为1.2V、但最大值是多少?

    此致、
    Martin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    正如您在数据表中看到的、EN 引脚的阈值介于0.4V 和1.2V 之间。因此、该阈值不是很精确、应由逻辑电平信号驱动。

    1.2V 是最大保证阈值电压。

    TPS63805和 TPS63070具有精确的 EN 阈值。 否则、您将不得不使用额外的比较器和电压基准、或电源电压监控器(如 TPS3839)。

    此致、
    密耳