This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549:未连接 D+D-

Guru**** 2531800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737896/tps2549-no-connection-of-d-d-

器件型号:TPS2549

大家好、

如果我要使用 SoC 来执行 BC1.2、我假设我可以使 D+/D-引脚保持未连接状态、对吧?

此外、开关在 电流限制方面的行为是怎样的? 电 阻器设置如何? 有什么建议和建议?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    您的意思是仅使用 TPS2549-Q1的电流限制功能、而不使用 D+ D-信号吗?
    如果答案是肯定的、那么为什么不只使用 USB 电源开关。
    谢谢你。

    菲飞