This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56628:延迟软启动时间

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739072/tps56628-delaying-soft-start-time

器件型号:TPS56628

大家好、

客户请求延迟此器件的软启动时间。
TPS 56628的软启动时间是固定的、最小值为0.7ms、最大值为1.0m、最大值为1.3ms
客户要求的最小值为1.0ms ~ 10.0 ms (最大值
我想实现大约2ms 的精度 最大~ 4ms、考虑到变化。
请告诉我一种实现该器件软启动时间延迟的好方法。

谢谢你。

请注意、

福本岛托西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Toshio、

    软启动的精度与软启动电容器容差、充电电流源容差和软启动基准容差有关。


    Gavin