This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS565201:自举电容最大值

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738819/tps565201-bootstrap-cap-max-value

器件型号:TPS565201

您好!

我的客户试图解决电容器短缺问题、并询问他们是否可以用1uF 电容器替换推荐的0.1uF 启动电容器。  

我假设增大该电容会导致所需的最短导通时间延长/降低转换器的最大占空比、因为为电容充电所需的时间会增加。 是这样吗?

他们是否期望看到任何其他行为变化、或其他任何问题需要关注?  

谢谢、

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jon、
    我将研究这个问题、并在星期一向您提供反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jon、

    此引导电容器与最小导通时间无关/减少最大占空比。 在软启动之前、较大的电容器将具有更长的充电时间。
    您可以使用1uF。 您可以选择10V 额定电压电容器。

    Gavin