This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:有关 SNVA683的问题

Guru**** 2531800 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00233, LM5069, TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738403/lm5069-question-about-snva683

器件型号:LM5069
主题中讨论的其他器件:TIDA-00233TPS2660

你(们)好

客户请求、

-反向电流保护

-反向电压保护(-30V)

保护浪涌电流(热插拔)支持

因此、他对 SNVA683感兴趣。

1。

SNVA683的设计是否支持反向电流保护?

2.

我找到了 TIDA-00233参考设计。

www.ti.com/.../tidu415.pdf

SNVA683和 TIDA-00233之间的功能差异是什么?

3.

根据 LM5069的数据表、它可以选择在栅极上 dv/dt 启动。

该选项是否适用于 TIDA-00233以增强启动时的浪涌电流保护?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    最大负载电流是多少? 我们拥有集成解决方案 TPS2660、可满足高达2A 的所有这些要求。

    1a>SNVA683仅在器件关闭时提供反向电流保护。

    2a>TIDA-00233参考设计:LM5050将外部 FET 控制为理想二极管、并提供有源反向电流保护

    TIDA-00233参考设计中可添加3a>dv/dt 启动电路

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh

    感谢你的答复。

    很抱歉我没有提供当前信息。

    客户希望支持3A 的正向电流。 因此无法使用 TPS2660。

    作为补充信息、他们已经评估了 LM74700。
    LM74700可以提供满足其要求的良好特性、但它正在开发中、无法及时实现。

    我认为 TIDA-00233是一个很好的解决方案。
    您是否对采用该方法有任何顾虑?

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    可以使用 TIDA-00233、无需担心。 另一个选项是如该主题中所述并联两个 TPS2660器件。
    e2e.ti.com/.../735218

    此致、
    Rakesha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh

    感谢您的信息。

    其他并行解决方案似乎很好、因此我也会建议它。

    贝斯特雷加兹