This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:适用于5S2P 应用的 BQ76930

Guru**** 2528940 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ78350-R1, BQ40Z80, BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738609/bq76930-bq76930-for-5s2p-applicarion

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: BQ78350-R1BQ76920

尊敬的 TI 专家:

我的电池组采用5S2P 18650结构、 我正在寻找能够监控和保护每节电池的应课税 BMS IC。

是否可以为此应用使用 BQ76930+BQ78350-R1? 还是其他更好的5S2P 18650应用建议解决方案?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chiayuan、
    感谢您关注我们的器件。 5s2p 电池有几个选项。 我假设您 在这里指的是锂离子电池。

    bq78350-R1 + bq76920 (5s 监视器)是比 bq78350-R1 + bq76930 (10s)更好的解决方案

    另一个集成度更高的解决 方案是 bq40z80、它是一款具有集成模拟前端(监测计+监控+保护)长达7秒的监测计。 它很快就会 RTM!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的建议、我以前在 5S1P 18650应用中使用 BQ76920+BQ7350-R1。

     根据您的 BQ76920+BQ78350-R1建议、我查看 BQ76920数据表、了解 BQ76920 支持5节串联电池。

    如果我将 BQ76920用于5S2P 应用、放置方式将为 bLOW

    它是否适用于 BQ76920监控器和电池平衡功能?

    顺便说一下、如何在 BQ78350-R1 GUI 中设置电池映射?

    它是否与5S1P 设置相同?

    最后、电池电压监控器结果是否与5S1P 结果相同?

    GUI 将仅显示5节电池的电压、对吗?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chiayuan、

    对于5S2P 配置、设置将相同。 每对串联电池都被视为一个块、因此与监护仪和测量仪表看起来相同。 设置监测计时、请务必更新设计容量、因为此配置将使容量加倍、但所有电压都保持不变、电池平衡仍可正常工作。

    此致、
    Matt