This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:是否可以禁用硬件中的 HVDCP 握手?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, BQ25895M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738967/bq25890-is-it-possible-to-disable-hvdcp-handshake-in-hardware

器件型号:BQ25890
主题中讨论的其他器件: BQ25895M

我使用的是 bq25890。

我只想使用5V 握手、但现在我不想使器件充电至9V。

在 REG02中、 HVDCP_EN 寄存 器可用于启用/禁用 HVDCP 握手。

使用软件、只有在器件加电后才能访问 REG、但处理的 HVDCP 握手可能已经完成。

那么、是否有任何方法来禁用硬件中的 HVDCP 握手?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    您的理解是正确的。 BQ25890默认启用 HVDCP_EN、在上电之前无法更改。 但是、此情况仅在电池电量耗尽或无电池时有效。 您可以将 HVDCP_EN 设置为禁用、以便在连接电池的情况下保持该设置(看门狗计时器也会禁用)。 如果您希望默认禁用 HVDCP_EN、则可以查看 BQ25895M。 BQ25895M 与 BQ25890的主要区别在于、在 OTG 运行期间、BQ25895M 的 Q1 FET 关断、BQ25890的 Q1导通。