This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24617:使用电池仿真器时的状态位

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738964/bq24617-status-bits-when-using-battery-simulator

器件型号:BQ24617

您好!

在用于测试充电器的测试夹具中、测试模式之一是充电终止。

这是通过将灌电流源 PS 设置为 CC 0.1A 来完成的。  

充电器的状态位表示电池不存在或计时器已过期。

一个固定电阻器被连接至 THERM (12K Ω)。 充电器已启用。

在充电模式期间、状态位提供正确的指示。

有什么想法我错了什么?  

提前感谢您、

                     Meir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Meir、

    最好使用真实的电池来重复测试。 您使用电池仿真器的案例可能有两个原因。
    -您需要考虑终端电流感应精度。 电流感应电阻器上的感应电压为1.5mV 时、终止电流的精度为+-45%(数据表第8页)。
    -您说过一个固定电阻器连接到 THERM (12K 欧姆)。 我想您意味着的固定电阻器连接到 TS。 TS 需要偏置在 VREGN_REG 的37.8%至72.5%之间、以报告电池的正常温度。 如果不使用 REGN 形式的偏置网络来连接电阻器、将无法正常工作(请参阅图15)。