This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87524B-Q1:未使用的降压

Guru**** 2528860 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738090/lp87524b-q1-unused-buck

器件型号:LP87524B-Q1
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

您好!  

在我的应用中、仅使用输出1-3、输出0 (在 SW_B0、 FB_B0、VIN_B0上生成的默认3.3V)不使用、因为 OUT VIN 可能会低于所需的3.8V。  

是否可以消除 BUCK 0的外部组件? (输入/输出电容器、电感器和 RC 缓冲器滤波器)

或者、在这种情况下、您能否建议如何连接输出0?

谢谢

家伙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    如果您可以在启动 BUCK 之前通过 I2C 总线禁用 BUCK0、则可以移除组件。 输入引脚无论如何都需要连接到电源电压、FB 最好连接到 GND。 如果您无法禁用降压、并且尝试在没有电感器的情况下激活降压、则会产生短路故障、因为降压激活时输出电压不会开始上升。 因此、PGOOD/INT 将被拉低、直到故障消除。

    谢谢。

    此致、
    Tomi Koskela
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomi 您好!  

    感谢您的详细回答。  

    在我们的电路板中、PMIC (= LP87524B)驱动 AWR1642、电路板上没有其他处理器/ MCU。 LDO 为`1642生成3.3V 电源轨、如前所述、未使用 Buck0。 因此、我们需要 PMIC 在 buck1/2/3上为'1642提供正确的电压。  

    现在、看一下我们的原理图、PMIC 的 PGOOD 未连接、 PMIC 的 INT 作为`1642的 GPIO 进行连接。 此外、在 PMIC 和`1642之间连接了 I2C 总线。

    假设 BUCK 1/2/3将运行并产生正确电压、 而不使用 BUCK0外部组件是否安全? 而且,在启动后,n ü`16ofi 的软件可以通过 I2C 清除故障条件?  

    一般来说、我不会尝试这样的技巧、因为这是第一版 PCB、但我们也有电路板空间问题、我们处于布局阶段、我想看看我们是否可以通过这种方式为需要进入的其他电路重新获得一些空间。  

    如果您认为这是一次危险的 第一次修订尝试、请告知我。  

    谢谢你

    家伙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    Buck1/2/3将生成正确的电压、在这种情况下、Buck0的短路故障仅影响 Buck0。 启动时、Buck0将尝试开启、但在1us 左右的 FB 电压上升到0.35V 以上时会产生 SC 故障。 如果 INT 和 PGOOD 未用作 SoC/MCU 的复位信号、则器件将正确启动。

    这种方法的唯一问题是 LP87524B 尚未通过此类用例的验证/验证、因此不太清楚"未组装"降压转换器会产生什么长期影响。 因此、即使在理论上这是可以的、但仍然存在风险、因此我不建议将组件排除在外。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢。

    此致、
    Tomi Koskela
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Tomi、是的、这对我们非常有帮助。  

    我接受您的建议、我在其他地方找到了足够的布板空间、因此我将保留此版本的 buck0组件(未使用)。

    此致

    家伙