This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5951:RTA (S-PQFP-N40)(WQFN)封装散热焊盘尺寸

Guru**** 2529360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738778/tlc5951-rta-s-pqfp-n40-wqfn-package-thermal-pad-dimensions

器件型号:TLC5951
大家好、TI-Team、 我在寻找 RTA 封装散热焊盘的尺寸:
在第49页的数据表中、它提到了"查看产品尺寸数据表"
www.ti.com/.../tlc5951.pdf
-但在产品数据表中、没有 RTA (S-PQFP-N40)(WQFN)封装散热焊盘的尺寸或焊盘图案

您是否可以在数据表中添加缺失的尺寸/焊盘图案信息?
谢谢

阳光明媚的问候
Stefan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    数据表的最后一页显示了 RTA 尺寸、请参阅该页。

    此致!

    肖恩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    感谢您的回答。
    很抱歉,我提到了错误的页面,并链接到错误的页面,但我找到了第49页,我在第一个帖子中修复了它。
    在注释 D 底部的第49页上、它提到了数据表中的散热焊盘尺寸... 我找不到主题。

    阳光明媚的问候
    Stefan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

     该器件的 RTA 封装散热焊盘为4.15 mm 方形。  请参阅随附的工程图、其中包含您所需的一切。  我将了解我们是否可以更新数据表以嵌入此工程图。

    e2e.ti.com/.../RTA0040B.pdf

    此致、

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
    这是我搜索的缺失的部分:-)

    阳光明媚的问候
    Stefan