This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:在插头型 C 充电器上,电池电压会立即上升100 - 250毫伏

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738921/bq25892-on-plug-of-typec-charger-the-battery-voltage-immediately-shoots-up-by-100---250-milli-volts

器件型号:BQ25892

您好!

我正在使用容量为4.35伏的锂电池。 当我插入任何 Type-C 充电器(PD 或 BC1.2)时、电池电压会立即上升100 - 250毫伏。 但是、当我断开充电器并测量电池电压时、它显示的值较小。 重现此方案的步骤:

1) 1)测量蓄电池电压
->测得的电池电压为3.8V
2) 2)连接 Type C 充电器(现在、电池处于充电状态)
3) 3)测量蓄电池电压
->电池电压测量值为 b/w 3.9V 和4.05V
4) 4)移除 Type C 充电器(现在、电池处于 DIS-Charging 状态)
5) 5)测量蓄电池电压
->电池电压现在降至 b/w 3.81V 至3.85V

请帮助澄清为什么电池电压在连接 Type C 充电器后立即击穿并在充电器断开时掉电。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。

    插入适配器后、充电以充电电流 Ichg 开始。 当电流 Ichg 通过电阻时、将产生压降、其中包括电池保护器 Rds-on、PCB 布线电阻和电池内部电阻等 未插入适配器时没有此类压降。