This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25119:在使用 LM25119时需要进行一些问题咨询。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738528/lm25119-in-using-lm25119-have-some-problem-consultation

器件型号:LM25119

您好!

   
我在使用 LM25119时遇到几个问题需要帮助。

COMP 引脚的最大电压是多少?
2.该 IC 的最大设计功率是多少?
3、当用于隔行配置时、如何处理两个输出的实际不均匀电流?
在实际调试中、当输出持续增加负载时、COMP 引脚的电压逐渐上升、在达到2V 后不再上升。 此时、输出功率受到限制。如何继续增加输出功率?
5、CSG 和 CS 引脚电流检测、仅用于过流保护功能?
6.我们如何实现此 IC 斜坡补偿?
7、您能否提供 IC 电源设计常见问题手册供您参考?

输入电压:80-130VDC
恒压和恒流输出
VO:62VDC、IO:20A
效率:96%

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在我回答您的问题之前、我只想向您确认 LM25119 VIN 仅高达42V。
    您是否要为该高输入电压高输出电压设计使用单独的高电压驱动器?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、钱
    第7项的参数用于另一个设计。 我需要知道 LM25512在我的设计中的功能。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    YISYUAN、您好!

    这些问题在下面的主题中得到了解答。

    e2e.ti.com/.../738604


    谢谢