This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23625:LMR23625电感器输入电压

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738932/lmr23625-lmr23625-inductor-input-voltage

器件型号:LMR23625

大家好、

我将设计一个具有 LMR23625 IC 的电路板。 我的输入将为12V、我的输出将为3.3V 和5V (将有2个 IC)。

我的问题是、当我查看数据表时、我看到电感器 Vin 为20V。 这意味着什么? 我是否应该在12V 时更改为电感?  

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在数据表的第21页、您可以找到电感的公式(公式#12)。 该公式中使用的 VIN_Max 为20V。 通常、您需要针对最大输入电压更改此 VIN 值。 如果 VIN=12V 是您的最大 VIN、则可以使用12V 进行计算。

    如果仍有问题、请告知我。

    此致、
    Katelyn