请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR23625 大家好、
我将设计一个具有 LMR23625 IC 的电路板。 我的输入将为12V、我的输出将为3.3V 和5V (将有2个 IC)。
我的问题是、当我查看数据表时、我看到电感器 Vin 为20V。 这意味着什么? 我是否应该在12V 时更改为电感?
谢谢!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.