This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:反激式变压器的选择标准

Guru**** 2529320 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, TIDA-00709

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738902/ucc28740-selection-criteria-for-flyback-transformer

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件: TIDA-00709

您好!

我正在使用 UCC28740 IC 设计隔离型反激式转换器(85V-265V 交流输入和12V、3A 输出)、并参考 TIDA-00709 36W 输出示例设计、但无法理解反激式变压器的选择标准。

那么、您能否告诉我 UCC28740的相关信息、因为它可以在初始导通和稳态运行状态下以 IC 的 CC 和 CV 模式以及工作开关频率范围运行?

此外、如果可能、请提供一些用于选择反激式变压器(85V-265V 交流输入和12V、3A 输出)的示例计算。

谢谢、此致

Priyanshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Priyanshu、

    有关开关频率范围、请参阅 UCC28740数据表中的图15。 第7.4.1和7.4.2节介绍了使用此器件的 CV 和 CC 操作。 有关变压器计算、请参阅数据表的第8.2.2.4节。

    此致、
    本·洛夫