This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61070:L 计算

Guru**** 2558670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738883/tps61070-l-calculation

器件型号:TPS61070

在数据表中、电感器计算的一些步骤似乎缺失或不清楚。

对于第13页的等式4、我在示例中输入以下值:

VBAT = 0.9V、Vout - 3.3V、∂I (L)= 40%、f = 1.2MHz、I (o) = 75mA。 使用这些值、我得到 L = 1.36uH。 文本显示应为4uH。 我出了什么问题?

我的应用类似:3.3V 输出电压、1.6V 输入电压(最小值)、I (o)= 150mA (峰值)。 我希望效率达到85%以上、但面积很小。 这是 TI 在此应用中拥有的最佳器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Stephen:

    如果需要小解决方案尺寸、我建议使用 TPS610994。