This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780SEVM-583:镍氢电池配置

Guru**** 2527720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780SEVM-583

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733688/bq24780sevm-583-configuration-for-nimh-battery

器件型号:BQ24780SEVM-583

您好,

我有 BQ24780SEVM-583。 我想使用此 EVM 对镍氢电池进行充电和放电。

我使用6节镍氢电池、每节电池的电压为1.2伏和2500mAH。 因此,电池组总电压为7.2伏。

我已在电阻负载高达5.6伏的情况下对电池放电、并尝试使用 EVM 以0.5 A 的充电电流为电池充电。

EVM 的输入电压为19伏。

每当我尝试为电池充电时、它始终以恒压模式充电而不是以恒流充电模式充电。

我尝试使用9伏的更高电池稳压电压为电池充电、并检查充电是否在恒定电流模式下进行。 但情况并非如此。

我们需要在恒定电流模式下为电池充电的原因是看到 镍氢电池充电的"Δ V "趋势、如下所示。

您能否建议我们使用此 EVM 为镍氢电池充电,以及如何将其配置为相同的方式?

请尽早感谢您的帮助。

Rajesh K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajesh、

    你好。 我可能知道您的系统设置是什么? 下图是我们建议的测试设置图。 您应该需要2个电源、一个是19V、另一个是3.3V。 您是否安装了 TI GUI 工具来连接 EVM 板?

    谢谢大家、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    我已按照用户指南 I 中的建议连接2个电源、一个是19伏、另一个是3.3伏。
    我还安装了 Battery Management Studio、用于使用 SMBus 配置充电器 IC。 我使用评估板 EV2300与充电器 IC 通信。

    此致、
    Rajesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajesh、

    您手头上是否有电池仿真器? 如果是、您是否可以让该设备再次进行测试?

    和您的规格。 您的充电电流似乎很小、约为0.5A。 您是否尝试过更高、1A 或更高的编程?

    另一种可能的情况是充电器进入 IINDPM 条件、您是否也可以再次检查输入电流限制设置?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Paul:

    我已将输入电流限制设置为4096mA、将放电流限制设置为1024mA、而实际放电电流大约为150mA。 我认为由于充电器 IC 的 DPM、充电电流不会逐渐减小。

    我还尝试用1A (而不是0.5A)的较高充电电流为电池充电、但仍然无法在恒定电流模式下为电池充电。

    我还注意到、设定的充电电流与电池充电时的实际充电电流之间存在差异。 例如,如果我们使用 Battery Management Studio 将充电电流设置为512mA,则以电流计为单位的实际充电电流仅为400mA。 设定的充电电流和实际电流之间存在差异的原因是什么  

    充电电流不匹配的原因是什么?

    为什么我无法在恒定电流模式下为镍氢电池充电?

    此致、

    Rajesh K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajesh、

    充电电流不匹配的原因是什么?  

    [py]一般而言、充电器可能处于 CV 模式、因此充电电流将减小。 您是否已使用电池仿真器进行评估?

    为什么我无法在恒定电流模式下为镍氢电池充电?

    [PY]不确定原因、但您能否尝试使用锂离子电池来仔细检查您的症状是否相同。 您能不能建议您的镍氢电池型号是什么、我也可以尝试在我的实验室中进行评估?

    谢谢大家、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    我们尚未使用电池模拟器。 我们将尝试获取一个。

    此外、还将使用锂离子电池4S1P 配置进行检查、我可以看到恒定电流模式正在充电、直至达到16.5伏(使用 Battery Management Studio 设置的电压)和恒定电压模式。

    我们在6节串联电池配置中使用了 Camelion AA 镍氢电池1.2V 和2500mAh (NH-AA2500ARBP2)。

    此致、

    Rajesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rajesh、

    我们没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。