This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780EVM-002:运行不稳定

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733828/ucc28780evm-002-unstable-operation

器件型号:UCC28780EVM-002
主题中讨论的其他器件:UCC28780

大家好、

我的客户正在使用 EVM 进行评估。

由于 EVM 正在执行不稳定的操作、因此他们想知道原因。

·在无负载启动时、在自动恢复保护模式下(进入具有恒定脉冲的休眠状态)、输出缓慢上升、它将在几秒钟内启动。

·随着负载逐渐增加到1A、输出会在特定位置下降一次。 它会在1秒内返回。
(假设保护操作在下降期间正在运行)

・虽然负载可被拉至额定值、但在施加突然的负载波动时、输出突然出现。 它在稳定状态下保持稳定。

・1周后、负载恢复保护模式(在负载为1A 或更大的情况下、会以恒定脉冲进入休眠状态)、根本无法启动。

您是否对上述行为有建议?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenji-San、

    感谢您关注 UCC28780 ACF 控制器。 很抱歉、您的客户在使用 UCC28780 EVM 时遇到问题。

    这些 EVM 在交付给客户之前经过测试。 我无法确定为什么该 EVM 会像您描述的那样工作。

    请让您的客户检查输入电压源、看看它是否限制了流向 EVM 的电流。
    如果拉电流限制过低、它将无法在启动和负载阶跃期间为 EVM 提供峰值功率。
    这可能会导致您描述的启动缓慢或没有启动症状。 它还可能会导致输出电压下降或负载阶跃期间出现突然下降。

    请检查客户现场的测试条件、以确保有足够的电源能力来支持此45W EVM。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenji-San、

    我一周内没有看到你对此问题的答复。 这是否仍然是一个问题、或者是否已解决?
    如果问题得到解决、请告知我、以便我可以关闭此主题。
    如果您需要更多支持、请提供有害行为和测试条件的波形。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenji-San、

    在没有得到你的进一步答复之后,我将结束这一主题,并考虑解决这个问题。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ulrich、

    很抱歉联系很晚了。
    这个问题还没有得到解决。
    EVM 未损坏、我将另外购买 EVM 并计划检查运行情况。

    源功率具有足够的能力。
    '对于波形采集、请参阅半桥 MOSFET 附近的过孔部分
    我们焊接了导体以进行探测。
    在 GaN 的栅极部分、为了避免噪声应用、在漏极和源极之间进行了测量。 "

    此致、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenji-San、

    感谢你的答复。

    我认为、在不同条件下获取的几种波形对于解决此问题非常有帮助。
    请捕获长时扫描的组合以查看保护模式重复率、并捕获快速时间扫描(或以高分辨率缩放)以查看开关脉冲。

    此致、
    Ulrich