This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:复位延迟与时序电容器间的关系

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808, TPS3890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738562/tps3808-reset-delay-vs-timing-capacitor

器件型号:TPS3808
主题中讨论的其他器件: TPS3890

我们在产品中使用 TPS3808G33DBVR。 我对复位延迟有以下问题。

根据数据表、可使用连接到引脚 CT 的电容器对复位延迟进行编程。

可以根据 TPS3808第11页给出的以下公式计算延迟(delay =(((CtIN NF)/175)+0.5mSec。

我们在设计中使用180 NF 电容器、具有大约1秒的延迟。

根据上述公式、典型延迟为1.02sec。

从表7.3中可以看到,180nF 的延迟在0.7到1.7秒之间变化,即~±40%。  

您能否澄清一下,容差±40%是否适用于电容器的所有值? 还是仅表7.3中指定的那些?

谢谢、此致

Raghavendran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raghavendran、

    对于所有电容值、典型的延迟扩展精度为~μ V+/- 40%。 要获得更高性能和更高精度的器件、您可以试用 TPS3890。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!

    Michael