This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B63-Q1:故障后的看门狗装置窗口时间

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7B82-Q1, TPS3851-Q1, TPS3850-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738747/tps7b63-q1-watchdog-window-time-after-fault

器件型号:TPS7B63-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS7B82-Q1TPS3851-Q1TPS3850-Q1

我的客户需要在停止喂狗30ms 后获得故障信号。 我使用标准看门狗并设置30ms 窗口。  当获得故障信号时、MCU 将静止且 必须在 100ms 以下运行。 但客户 担心其 MCU 无法正常运行、需要获得低于100ms 的第二个故障信号。 因此、它们第二次运行。  但我们的器件 TPS7B6350 将继续30ms*8=240ms 、然后提供第二个故障信号。  

客户要求:

看门狗周期:>=10ms。

窗口:35mS。

但需要低于100ms/2=50ms 的第二个故障信号。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任何其他器件都可以满足此要求、应用为 EPD/EPS。 我们是否可以在获得故障信号时更改窗口时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wentao 您好、

    我对您的应用的理解是、您希望看门狗周期为35ms、但希望调整看门狗重新初始化所需的时间。 我不知道用于此应用的单芯片解决方案;但是、具有 LDO 的独立看门狗监控器可能适用于您的应用。 请考虑 TPS7B82-Q1和 TPS3850-Q1或 TPS3851-Q1、以了解它们是否适合您的应用。

    非常尊重、
    Ryan