This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS57060-Q1:最大 TON-MIN 的参考值

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737043/tps57060-q1-reference-value-for-maximum-of-ton-min

器件型号:TPS57060-Q1

大家好、

我的客户正在尝试使用配置为2MHz 条件的 TPS57060 DCDC 转换器。

系统要求:  

-输入电压范围(10V 至32V)

- Vout = 9V

- Fsw = 1.9MHz 至2MHz

问题1)在数据表中、只有 TON-MIN 典型值被描述为130ns。 您能否提供 Ton-min 上限来判断它是否支持2MHz 运行频率?

问2)如果需要导通时间< TON-MIN、除了频率向下移动到 AM 频率范围之外、在运行方面是否存在任何问题?

问3)当 Vin=10V 时、占空比为90%。 TPS57060的这种情况是否正常、因为它被描述为器件以100%占空比运行?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将研究您的上述问题、并就我们可以分享的数据提供其他反馈。 作为起点:

    Q1)我需要询问产品团队是否有可用的数据。

    Q2)这将取决于器件的输入电压范围、在该范围内、器件将具有导通时间< TON-min 在极端情况下、频率可能会移动到 AM 频率范围。 但是、这取决于您的占空比(Vout/Vin)和您指出的时间限制。

    Q3)正如您提到的、这是可以的、因为器件可以100%占空比运行。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Katelyn-San、团队、

    非常感谢您的支持。
    客户现在处于设备修复阶段、那么您能否回答问题1的答案?
    此致、

    Noboo Fujihara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hell Fujihara-San、

    由于您的第一个问题的答案不是公共信息、我将关闭 E2E 帖子、让我们继续通过电子邮件进行讨论

    此致、
    Katelyn