This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3150:LM3150

Guru**** 2529150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733190/webench-tools-lm3150-lm3150

器件型号:LM3150

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

通过使用 Webench 提供的电路、我们的原型未按预期工作。 它专为24VDC 输入和12VDC 12Amp 输出而设计。 一旦我们在其上添加负载、电压就会从12V 降至10V、并且我们的输入电容器会变得极热。

输入电源为1000W、无电流限制。 下面是该设计的原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您提供上述原理图。 布局对于该设计也非常重要。 您还可以共享此板的布局吗?

    在这种情况下、您是否还能够共享 SW 节点、输入和输出的波形?

    谢谢、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有输入、SW 和输出的示波器截图。 我不确定它们有多好、因为在测试期间、输入电容器发生故障。 排烟前的输出电压为6V、之后为16V。

    输入

    软件

    输出

    下面是布局。 布局中有用于滤波的额外器件、但它们已被移除、只有 Webench 设计中的器件仍保留。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、

    电容器上的额定电压是多少? 烟雾通常意味着过压。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、您好!

    由于我们通过电子邮件进行通信、我将关闭此 e2e 线程、让我们继续通过电子邮件进行讨论

    此致、
    Katelyn