This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL536A-Q1:有关可用性和规格的查询

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738651/bq76pl536a-q1-enquiring-about-availability-and-specifications

器件型号:BQ76PL536A-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ76PL455A-Q1

主席先生,

     我有兴趣购买 BQ76PL536A-Q1。 我需要控制至少32节电池的电池组。 每个 LTO 单元为2.3V 和40Ah。 我想知道堆叠这些芯片中需要多少个来控制 这些多节电池、以及每个器件之间的通信和电压传输是如何发生的。

希望您能尽早做出响应。

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PL536A-Q1是6节电池监控器件、因此需要6个器件。
    这是从 uC 到 base 的 SPI 通信以及器件之间的 VIF 通信。 查看数据表。
    您是否查看 bq76pl455A-Q1?
    这是16S 器件、您只需要2个。