This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM337:使用高电压

Guru**** 2531100 points
Other Parts Discussed in Thread: LM337, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738682/lm337-use-of-high-voltage

器件型号:LM337
主题中讨论的其他器件: LM317

大家好、

我知道 LM337可在以下条件下使用。
输入+ 135V
输出+ 130V

LM337是否可以在以下条件下使用?
输入-135V
输出-130V

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenji、

    我相信您可能已经将 LM317用于正电压;但是、与 LM317类似、LM337在内部不以 GND 为基准、因为它没有 GND 引脚。 在输入电压和输出电压之间具有5V 差分的情况下、您将处于该线性稳压器的建议工作范围内。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    感谢您的回答。
    我的问题得到了解决。

    此致、
    Kenji