This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92662-Q1:TPS92662

Guru**** 2515075 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515, TPS92518, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738800/tps92662-q1-tps92662

器件型号:TPS92662-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92515TPS92518LM3409

您好!

我们正在考虑在基于摄像头的系统中使用此器件。

每个摄像机图像的曝光需要大约200至300微秒。

不同时间的不同图像需要略微改变亮度。

由于每个图像的捕获时间很短、如果 PWM 周期对齐、使 LED 在曝光的大部分时间处于关闭状态、则图像中将出现黑条。

这些芯片上的 PWM 周期可以以多快的速度运行?

我已经看到有一个最大10位调光、因此这将有助于设置最小导通或关断时间=(1 / 1024)*(1 / PWM_Freq)。

Michael Hope

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我只是想确保我了解您要做的事情。 TPS92662不是 LED 驱动器、而是用于多个串联 LED 的旁路或开路开关。 它仍然需要一个能够非常快速地改变输出电压的电流驱动器、例如滞环控制器 TPS92515、TPS92518、LM3409。 它旨在能够单独打开或分流串中的 LED。

    您运行的是一个 LED 还是多个 LED、它们都是同时开关的?

    您的曝光时间是200-300us 范围、还是需要在该窗口内保持准确?

    您是否需要更改 LED/LED 中的电流振幅?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个灯串中有8个 LED、它们都同时关闭或打开。 每个 LED 都将调整为稍微不同的亮度、以解决每个 LED 前面的小透镜之间的差异。

    每个 LED 和透镜组合会亮起摄像头场景的不同部分。 每个区域之间都有小的光挡板。 最终结果必须是具有8个不同区域的摄像机图像、每个区域中的照明完全均匀。

    200至300 μ s 曝光时间 由摄像机软件根据需要进行调整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    那么、要调节每个 LED 中的电流、您是否会为每个 LED 创建不同的 PWM 脉冲宽度? 如果是这种情况、我可以看到可能使用 TPS92662。 寄存器设置为 FAST 时、TPS92662的上升和下降时间为2us。

    如果您有一个串联的灯串、并且同时关闭或打开所有 LED、则所有 LED 中的电流将是相同的、如果您不是单独对每个 LED 进行 PWM 操作。

    您计划使用哪种方法?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们可以做的最好是为每个 LED 提供不同的 PWM 占空比。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TPS92662可以实现这一目的、使用200-300us 脉冲、您可以获得的 PWM 周期数将受到限制、但调整宽度的分辨率可能会相当窄。 限制将是前面提到的上升和下降时间、每个时间为2us。

    此致、