This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:分流电阻器燃烧

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738550/bq24650-shunt-resistors-burning

器件型号:BQ24650

大家好、团队、

请参阅以下客户问题:

我们的产品目前铅酸电池供电、我们使用的充电控制器是 BQ24650。 我们使用 slva437a 文档作为参考、将此充电控制器与铅酸电池配合使用。 然而、我们的充电控制器出现了一些问题、一些分流电阻器即使过大也会燃烧。 此外、在某些情况下、我们甚至必须更换 BQ24650本身、几分钟后、它会再次燃烧。  

最初、我们有一个1/2瓦的 R17电阻器、但随着这种情况的发生、在我们分析电路后、我们决定将其更改为2瓦的电阻器

为了找到短路/热点、我们使用限流电源和电池或电阻器串联测试了该测试、并将其运行在 烧毁的电路板上:

pH 引脚接地时、接地阻抗为5M 欧姆。

SRP 引脚接地端具有5M 欧姆接地。

D1OUT 有1M Ω 接地。   

下图是已烧电路板的热感图像。 电池中的测量电流为20mA、电源中的电流为890mA

IC 达到82摄氏度的最高温度、显示了同一电路板但具有新 IC 的热像。

电池中测量的电流为940mA、电源中的电流为890mA   

 我们非常感谢您就此问题发表的意见、 并非常感谢您提出任何解决此问题的建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randhir、

    电路板布局是否遵循 d/s 上的 BQ25650 "PCB 布局"指南并参考 BQ25650 EVM 布局? 请注意、"充电电流感应电阻器应放置在电感器输出旁边。 将跨感应电阻器连接的感应引线布置回同一层的 IC、彼此靠近(最大限度减小环路面积)、并且不要将感应引线穿过高电流路径(请参阅图25了解开尔文连接以获得最佳电流精度)。 将去耦电容器放置在 IC 旁边的这些走线上。"

    谢谢、

    宁。

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。