This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:确定电池是已连接还是已断开

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736701/bq25120a-determine-if-battery-is-connected-or-disconnected

器件型号:BQ25120A

大家好、

在 BQ25120A 上、是否有简单的方法来确定是否已连接电池组? 例如、考虑一个具有可拆卸电池组的应用、用户决定在未连接电池时将产品插入其充电器。

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mitchell、

    您可以查看 BUVLO 故障状态、以查看电池电压是否高于 BUVLO 设置。 请注意、需要适应保护器打开时的状况。 您能否详细说明应用需求?

    此致、
    gautham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Gautham!

    BUVLO 现在应该是好的。 如果需要考虑其他条件、我将联系我们。

    最棒的
    Mitchell