This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:负输入电压

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738070/lm5116-negative-input-voltage

您好,

只需 检查输入电压是否为-0.7V/30ms、它是否会损坏器件? 谢谢。

BRS

假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    VIN 的绝对最大值为-.3V 至100V。 VIN 引脚在30ms 内看到-.7V 是无效的条件。 这将使器件面临风险。

    如果有任何疑问或您有其他问题、请告知我。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。 只是想知道风险的详细信息、也就是说、这种情况下的故障模式是什么? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这可能会导致流经器件的电流出现问题。 如果输入电压相对于 SW 和接地变为负值、则高侧 FET 的体二极管将导通。 然后、高侧 FET 可能会损坏。

    此致、
    Katelyn