This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2675:自举电容器

Guru**** 2531790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736084/lm2675-boot-strap-capacitor

器件型号:LM2675

大家好、

我想问以下问题。

1)
数据表显示了 CB 到 VSW 的470nF、但典型应用显示的是10nF。
哪一项是正确的值? 我认为10nF 是正确的、但我想确认、以防万一。


2)
绝对最大额定值显示以下情况、但我的客户说、CB 引脚电压在正常运行时超过 Vsw+8V。
有问题吗?
您能否告诉我在 Vin=13.8V、Vout=5V 应用时应该观察到的 CB 到 VSW 电压?



此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yaita、

    我建议在 EVM 上使用0.010uF 电容器:

    www.ti.com/.../snva011c.pdf

    如果您有任何其他问题或有任何疑问、请告知我。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelyn-San、

    感谢您的友好支持。
    我知道0.010uF 是正确的、我的客户实际上使用0.010uF。

    问题2)如何?
    ----------------------------------------
    2)
    绝对最大额定值显示以下情况、但我的客户说、CB 引脚电压在正常运行时超过 Vsw+8V。
    有问题吗?
    您能否告诉我在 Vin=13.8V、Vout=5V 应用时应该观察到的 CB 到 VSW 电压?

    ----------------------------------------
    升压电容器(CB)需要使用额定电压为50V 的电容器、因此我相信在正常运行时、在 CB 引脚上可以观察到 Vsw+8V 以上的电压。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以发表评论吗?
    我的客户希望尽快了解问题是否存在。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yaita、

    BT-SW 电压将约为8V、这是可以的。 您希望防止随着输入电压和开关电压以及启动电压的增加而造成损坏。

    请告诉我这是否仍然不清楚、或者您是否有任何其他问题。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelyn-San、

    感谢您的友好支持。
    我了解当 Vin=13.8V、Vout=5V 应用时、BT-SW 电压将约为8V。

    我想澄清以下绝对最大额定值。
    我认为这表示 CB 引脚在外部施加的电压不应超过 VSW+8V、内部生成的电压是可以的。
    我的理解是否正确?


    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、

    是的、您不希望施加大于 VSW+8V 的外部电压。 但是、如果器件施加的电压确实远高于绝对最大值、则启动电路可能会过压并损坏。 但是、该器件不应自行产生该电压、因为它会损坏自身。

    如前所述、如果外部电压高于 Vsw+8V、CB 引脚在运行时可能超过绝对最大值。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelyn-San、

    我的客户看到 CB-VSW 超过8V (最大值约为10.4V)的以下波形。
    在本例中、VIN=13.8V、VOUT=5V。
    我认为这不是问题  、因为在这种情况下、不会向 CB 引脚提供外部电压。
    --------------------------
    绿色(CH2):CB
    蓝色(CH3):VSW
    黄色(CH2-CH3):CB-VSW



    ------------------------------------------
    如果可能有问题、我可以提出您的意见吗?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、

    这不应该是一个问题。 它们是否使用 Tip & Barrel 方法测量波形? 这将确保不会因测量技术而产生任何额外电压。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelyn-San、

    感谢您的持续支持!

    >它们是否使用 Tip & Barrel 方法测量波形?
    我相信您提到了要测量的探头、如果是这样、他们使用了具有短接地连接的探头、如下所示。
    我认为在测量方法方面没有问题。


    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、

    是的、我同意这种方法没有问题。

    此致、
    Katelyn