This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS73701电源电压低于技术规格

Guru**** 2514785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS737

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738813/tps73701-supply-voltage-below-spec

主题中讨论的其他器件:TPS737

关于:TPS73701DRBR 我们组装了多个 PCB、其中1.2V 稳压器的输入电源电压为1.8V。 数据表最小输入电压为2.2V。 该稳压器是 Xilinx FPGA 的内部电压电源、电流消耗小于300mA。 我们不希望报废这些电路板、该器件是否仍然不符合标准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、

    TPS737经过设计、特性化并针对2.2V 至5.5V 的输入电压下的运行进行了测试。虽然较低的输入电压不会对 LDO 造成损坏、并且可能正常工作、但您可能会也可能无法实现数据表中所述的性能。

    非常尊重、
    Ryan