This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:将 ITPOR 位设置为1的条件

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738176/bq27441-g1-conditions-that-set-itpor-bit-to-1

器件型号:BQ27441-G1

您好!

我目前在使用此监测计时遇到一些问题、问题看起来像是 ITPOR 位被置位、但我不理解原因。 当我从 GPOUT 获取脉冲时、我可以从标志寄存器中得知这一点。

器件中的电池已焊接、在这种情况下、我不会取出电池。 除此之外、我不会设置关断模式、也肯定 不会将 GPOUT 设置为1以转至 POR (我指的是 SLUUAC9A 的第11页)。 我也不会发送重置子命令、因此看起来唯一的方法应该是监测计关闭、并以某种方式使 Regin 引脚> Vregin min  顺便说一下、监测计应处于 正常 状态。

什么是 Regin 引脚和 VRegin Min? 我在数据表中找不到它们。

我是否有其他方法可以用于 POR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leinho、
    可能是器件进入关断模式。 此硬件平台上的器件易受 ESD 的影响、ESD 可能会导致其进入关断模式。 BAT 是稳压器输入、应大于2.45才能使器件保持通电状态。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美、这很有道理。 谢谢!