This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM431:需要在器件中进行分流电压调节

Guru**** 2932960 points

Other Parts Discussed in Thread: LM431, TL431LI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737786/lm431-need-shunt-voltage-regulation-in-our-device

器件型号:LM431
主题中讨论的其他器件: TL431LI

尊敬的 TI 团队:

我们目前正在进行一个需要使用并联电压调节的项目。 我们希望将电压调节为5.7V。 最大输入电流可高达1.5A

我们可以使用 LM431来实现这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、纳文都、

    所有的1.5A 电流都流至并联电压基准吗?
    流经分流器的最坏情况电流是多少?

    LM431只能灌入100mA 电流、远低于1.5A 电流。
    在确实需要分流1.5A 的情况下、如图19所示、具有适当晶体管的配置可以处理1.5A 电流。 与 LM431相比、这更多地依赖于晶体管。

    另一种选择是 TL431LI 数据表中的图30。 在该配置中、分流电流不会始终开启。
    www.ti.com/.../tl431li.pdf

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcoo、

    感谢您的回复。

    我们计划实现 LM431数据表的图20中所示的电路。 我们希望使用的保险丝将为1.5A。 我们将使用晶体管或晶闸管来实现 Crowbar 电路。 将串联电阻器放置在电压线上会产生额外的电压降(图19)。
    因此、我认为 Crowbar 是实现它的最佳方法。 如果发生过压晶体管/晶闸管打开、因此保险丝将熔断、电路将受到过压保护。 过压后、我们不想将电路恢复到正常状态、因为该器件旨在用于采矿位置、因此安全是主要考虑因素。
    对于5.7V 的调节、R1和 R2的值选择了1.28K 和1K。
    电压线路和 LM431之间的电阻取决于我们需要提供的偏置?

    请告诉我您对此的看法。 如果需要、我们可以对此进行更多讨论。

    谢谢、
    纳文杜
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、纳文都、

    我可以帮您解决这个问题。 您希望负载电流为多少? 如果电流小于100mA、则不需要 Crowbar 电路。 R_BIAS 电阻器将是限流因子(电压线路和 LM431之间的电阻器)。 该电阻器还用于对 LM431进行偏置。 确保为 LM431提供至少1mA 的电流。 电阻器取决于您的输入电压和负载电流。 数据表上的公式1可帮助您确定如何计算该电阻器。

    如果它大于100mA、则 Crowbar 电路正常。 我见过的大多数 Crowbar 实现在晶体管上使用晶闸管。 只需确保在 LM431预计电流大于100mA 时实施 Crowbar。 请注意,即使在输入电流大于100mA 的情况下,如果负载接通,并且输入电流和负载电流之间的差值小于100mA (I_IN - I_LOAD < 100mA),则不需要打开 Crowbar。

    希望这对您有所帮助、
    Ethan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edthan、

    最大负载电流将为1.5A。 我要附上原理图片段。 请告诉我它是否正常。
    我们需要使用三个 Crowbar 电路、因此我们可以为所有三个电路使用单个基准分压器。
    请告诉我您对此的评论。

    谢谢、
    纳文杜
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将在5.7V 电压下保护电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、纳文都、

    我对为什么有三个 Crowbar 电路有点困惑。 您能再次向我解释一下该应用吗? 我可能会误解某些东西、而 Crowbar 电路可能不是最佳解决方案。 LM431是否用于调节至5.7V? 输入电压是多少? 负载是否敏感、需要在过压/过流时提供保护?

    Crowbar 电路使用过压保护、因此在这些条件下实施了 Crowbar (短路)、保险丝熔断。您的电流电路不工作、因为 SCR 将始终导通。 您将需要使用三端双向可控硅开关元件(如图20)或 PNP 晶体管(图19)。

    我已在 E2E 上向您发送了朋友请求、以便您可以在收到敏感信息时通过电子邮件向我发送消息。

    谢谢、
    Ethan