This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4501-SP:最小输入电压

Guru**** 2928850 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7H1101A-SP, TPS7A4501-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738794/tps7a4501-sp-minimum-input-voltage

器件型号:TPS7A4501-SP
主题中讨论的其他器件:TPS7H1101A-SP

您好!

我使用 的 TPS7A4501-RHA (器件类型03)的标称输入为2.5V、配置为1.5V 输出、最大负载为230mA。 在工作台上、除非输入端有~1.6至1.7V、否则我没有看到输出故障。

然而、标准微电路图在表1中将最大最小输入电压在1.5A 时指定为2.9V。 请为我提供工作条件下的最大最小输入电压。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    我们仅将器件的最小输入电压(MAX)指定为1.5A

    我知道您看到的最小输入电压(典型值)远低于数据表中指定的典型值(2.1V)。

    这是因为随着电流下降、运行器件的最小输入电压也可能下降。  但在电流不是1.5A 时、我们并未指定最小输入电压

    TPS7H1101A-SP 不应出现您所看到的此问题。 没有使用此器件的原因吗?

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    感谢您的快速回复。

    "TPS7H1101A-SP 不应出现您所看到的此问题。 是否有原因不使用此器件?"

    快速查看后、该器件看起来确实更适合我们的配置、但我们在此阶段不太可能切换器件。

    "但是、我们不会在1.5A 以外的电流下指定最小输入电压。"

    是否没有其他未发布的测试数据? 我使用了 Spice 模型来获得某种意义、它与我的基准测试相对应、但它可能会对 TPS7A4501-SP 的典型参数进行建模。

    谢谢、
    Evan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Evan、

    TPS7A4501-SP 在"工具和软件"选项卡下确实有一个未加密模型。
    但是、此模型是使用典型值而不是所需的最大值创建的。

    此外、我们通常只详尽地测试电气特性表中的内容、这是电气特性表描述的方式。

    据我所知、我们不会有任何特定于其他输出电流的东西。

    谢谢、
    Daniel