This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5451:错误的关断信号

Guru**** 2928270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO5451

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737900/iso5451-wrong-turn-off-signals

器件型号:ISO5451

您好!

对于全桥、我一直在使用 TI ISO5451设计相关驱动器。

为了了解整个系统的工作原理、我构建了一个只有一个 IGBT 的小型系统、仅用于测试目的:

首先、一切都很好。 但是、在将输入电压增加到大约120伏后、栅极驱动器会在达到导通状态后不久开始关断 IGBT、如下图所示(工作电压将为560伏、IGBT 的额定电压为1200伏)。

黄色:栅极电流         绿色:ISO5451输出电压         蓝色:IGBT 电压         粉红色:IGBT 电流

当输入电压进一步增大时、有时在相关河上会出现几个关态、故障会重复出现。

我已经尝试了以下步骤:

-缩短发射器的 DESAT 保护以避免 DESAT 保护的影响,问题仍然存在

——尝试不同的一条没有改变的河

-增加栅极驱动器输入端的阻断能力,这只会略微改变开始出现效果的电压

-减小或增大栅极电阻器、不会观察到任何影响

-消除负载电感(在零安培时接通)、这样可以更快地关断 IGBT 并避免出现问题

-在去饱和保护时增加220pF 电容器的容量

-在 ISO5451的输入端测量:IN 和 FLT 均不指示关断

实际上、问题不会影响最终应用、因为我们将打开零电流。 否则、我仍然想知道这个问题的原因、并且可能会更改我的设计以避免进一步的问题。

此致、

Yanick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanick、您好!

    1.您能否分享栅极驱动器电路的原理图?

    在您共享的实验波形中、栅极电压会下降、但由于 VCE 电压一直处于高电平、IGBT 未关闭。 您能否共享 IGBT 实际关闭的波形?

    3.在您的设置中,当 IGBT 导通时,电流应从零开始上升。 在您的波形中、电流约为15A。 您是否显示了第二个双脉冲测试脉冲?  

    您使用的 IGBT 是模块的分立式器件? 封装是什么? 栅极电压骤降可能是由常见的发射极电感引起的。 您能否分享显示与 IGBT 连接的栅极驱动器电路的布局?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的快速回复。

    原理图如下所示:

    出于测试目的、我还在 DESAT 引脚和发射极之间建立了连接。

    2.第一个示例:栅极驱动器仅在短时间内尝试关闭:

    第二个示例:在发生一些振荡时错误关闭:

    第三个示例:完全关闭但在短时间后再次打开:

    3、导通电感电流、显示了降压转换器的稳态。 但这与测试的第二个脉冲相同。 第一个脉冲不会触发错误、如图所示:

    我使用的模块由 Semikron 称为 SKM100GB125DN。 栅极驱动器通过短引线(双绞线、长度约为2cm)进行连接。 栅极驱动器的布局如下所示:

    前端

    底部

    此致、

    Yanick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yanick、您好!

    感谢您提供信息。 我将与您进行离线对话、以便进行更高效的讨论。 现在、我要关闭这个线程。

    此致、