This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A-Q1:如何计算内部振荡器的频率?

Guru**** 2767395 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737700/mc33063a-q1-how-to-calculate-the-frequency-of-the-internal-oscillator

器件型号:MC33063A-Q1

您好!

我正在尝试计算 ORM 中内部振荡器的频率、以完成数据表中列出的设计过程。 问题是、它给出的答案与100kHz 最大 f 规格相矛盾。 下面是我使用降压转换器示例中的示例值进行的计算:

为了找到放电时间(tdis)、我使用以下值:

C = 470pF
dV = 0.5V
IDIS = 200mA

然后、我计算:

IDIS = C*dv/dt --> dt = C*dv/IDIS

DT = 470pF*0.5V/200mA = 1ns

由于充电时间是放电时间的6倍、因此周期 T 为7ns、得出的频率约为143MHz。 这里发生什么事了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Francis、

    什么是 IDIS? 是200mA 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,IDIS 是数据表中规定的200mA 放电电流(第7.4节,“器件功能模式”)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、更仔细地查看数据表、第7.4节文本中给出的值与表6.5中给出的值之间似乎存在不匹配。

    文本显示放电电流为200mA、表中显示200uA。

    这些计算在200uA 下有效、因此我假设这是正确的值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Francis、

    我认为200mA 是拼写错误。 应为200uA。