This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730:参考设计48V 输入、5V 输出、3A

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737536/ucc28730-reference-design-48vin-5vout-3a

器件型号:UCC28730

您好!

是否有符合以下要求的参考设计?

 拓扑=反激
 VIN=DC48V
 VOUT=5V
 Iout=3A
 解决方案尺寸= 45mmx45mm

考虑使用新解决方案替换 SFCS154805。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不是很好,但是
    * PMP11011、48 Vdc 输入和12V/2A 输出、使用 UCC28730。
    * PMP11179、75至87Vdc 输入以及13.5V 和10W 输出、使用 UCC28730
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 我在网站上找不到 PMP11011和 PMP11179的材料。 请提供此信息。

    此致、

    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附 e2e.ti.com/.../PMP11179_5F00_REVA_5F00_SCHEMATIC.pdfPMP11179原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您提供原理图。 您能否提供 PMP11011的材料、原理图、布局以及显示尺寸的东西?

    此致、

    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PMP11011仍在运行。 完成后、我可以将这些转发给您。 我列出这个来显示 UCC28730可用于48Vdc 输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的支持。 PMP11011完成后、您可以分享其材料吗? 我们期待您的反馈。

    感谢您的合作。

    此致、

    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PMP11011RevA_5F00_Sch_5F00_Preliminary.pdfWhat发现该设计实际上只是一种仅包含原理图的纸质设计、目前无意完成。 其原理图附在此处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这个阶段、我需要关闭这个线程。

    如果您希望 TI 将 PMP11011完整集成到运算转换器中、请联系当地的 TI 销售办事处。 如果您需要帮助通过 E2E 联系 TI 当地办事处、请打开新主题。