This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62260:您能给我讲一讲 TPS62260吗?

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733300/tps62260-could-you-tell-me-about-tps62260

器件型号:TPS62260

大家好、团队成员。

我的客户正在考虑采用 TPS62260TDRVRQ1。

那么、您能告诉我以下问题吗?

当以下引脚断开时、预期会出现哪种行为?

※请告诉我、这是可以猜到的。(自行调整客户的答案。)

2引脚(MODE)断开时为① μ A:

4引脚(EN)断开时为② Ω:Ω

请帮帮我。

此致、

Pokun (Masumi Sekiguchi)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Pokun、

    根据数据表、EN 引脚应连接至高电平或低电平、以便在器件上正常运行。 开路模式引脚(引脚2)不会损坏器件、但很难将其定义为在省电模式或 PWM 模式下工作。

    此致、
    Tanvee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tanve-San。

    感谢您的联系。

    换言之。 。 。
    ①Is 是要重复省电模式还是 PWM 模式?
    如果此 IC 的状态为启用、它可以继续输出的想法是否存在问题?

    ②I 我不能得到适当的行动。
    如果 EN 逻辑未定义、IC 将运行还是关闭?

    此致、
    Masumi Sekiguchi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masumi、

    对于 EN 引脚的未定义条件、未确定 IC 运行。 根据数据表、必须连接引脚。
    您能否详细说明有关 MODE 引脚的问题。

    此致、
    Tanvee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、您迟到了、Tanve-San。

    必须回答客户的现有意见。
    ※我们还知道没有内部上拉/下拉电阻器。
    因此、我将按如下所述回复客户、是否没有问题?

    ① EN 引脚悬空:尽管无法确定输出打开/关闭、
    考虑到不会产生异常电压(电压不是由 FB 电阻器设置)。
    μ ②MODE 引脚悬空:尽管无法确定工作模式、
    据认为、不会出现异常电压(电压不是由 FB 电阻器设置)。

    很抱歉给你带来麻烦、可以回答我吗?

    此致、
    Masumi Sekiguchi。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您能在上次回答以下问题吗?


    <问题>
    我将按如下所述回复客户、是否没有问题?

    ① EN 引脚悬空:尽管无法确定输出打开/关闭、
    考虑到不会产生异常电压(电压不是由 FB 电阻器设置)。
    μ ②MODE 引脚悬空:尽管无法确定工作模式、
    据认为、不会出现异常电压(电压不是由 FB 电阻器设置)。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pokun-San、您好!

    请说明自己。 重点是必须将该器件的 EN 引脚连接到电压。 如果未连接、我们无法保证转换器的任何类型的状态。 因此、只需考虑状态未确定。 与 MODE 引脚相同、无法确定工作情况。

    还有一点我不明白您的观点:您说的异常电压是什么意思?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了获得可靠的电路、必须将有效信号连接到控制输入。 数据表中清楚说明了需要哪种类型的信号、例如第4页的"端子功能"表中。 如果未连接有效信号、电路将不可靠、需要进行修复。