This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25119:LM25119问题

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27714, LM25119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738604/lm25119-lm25119-issue

器件型号:LM25119
主题中讨论的其他器件:UCC27714

大家好   、现在我们的客户使用 LM25119+ UCC27714来设计 Vin:80V-130V、Vout:62VDC,IO:20A;恒压恒流输出模式,现在他们遇到了与以下相同的问题并且需要支持、您能帮我们检查一下、谢谢!

COMP 引脚的最大电压是多少?
2.该 IC 的最大电源是多少?
3.在用作交错配置时,如何处理两种产品的实际流动不平衡?
在实际调试中、当输出持续增加负载时、COMP 引脚的电压值逐渐上升、在达到2V 后不会上升。 此时、输出功率受到限制。 如何继续提高输出功率?
5、CSG 和 CS 引脚电流检测是否仅用于过流保护?
6.如何实现此 IC 斜坡补偿?
7.您能否提供此 IC 电源设计的常见问题解答手册副本以供参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    COMP 引脚的最大电压是多少?
    答:我没有确切的数字。 COMP 引脚的最大电压可能约为2.5V。

    2.该 IC 的最大电源是多少?
    答:如果使用外部驱动器、LM25119上的功率损耗很小。 这不应是一个问题。

    3.在用作交错配置时,如何处理两种产品的实际流动不平衡?
    答:LM25119是一款具有电流共享功能的峰值电流模式控制器。

    在实际调试中、当输出持续增加负载时、COMP 引脚的电压值逐渐上升、在达到2V 后不会上升。 此时、输出功率受到限制。 如何继续提高输出功率?
    答:您能否在 pdf 文件中提供原理图、以便我了解一下?

    5、CSG 和 CS 引脚电流检测是否仅用于过流保护?
    答:CSG 和 CS 之间的电流信号也用于相位间的电流共享。

    6.如何实现此 IC 斜坡补偿?
    A:斜坡补偿可通过斜坡引脚电压实现。 请参阅数据表第15页上的信息。

    7.您能否提供此 IC 电源设计的常见问题解答手册副本以供参考?
    A:数据表中提供了参考设计和一些应用信息。 我们现在没有常见问题解答。

    谢谢